This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:在 HalCoGen 中针对 MIBSPI 的芯片选择配置不清楚

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/765395/tms570lc4357-chip-select-configration-in-halcogen-for-mibspi-unclear

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

你(们)好。

我将 MibSPI3配置为主器件、将 MibSPI1配置为从器件

在 Hercules TMS570LC43x Launchpad 上、我连接了 SPIclk、SIMO 和 SOMI 引脚。

6个可用 MibSPI3CS [0...5]中的哪个引脚必须连接和

什么配置(CS_0... CS_7)我是否必须 在 HalCoGen 中相应地为受影响的 MIBSPI-TransferGroup (在传输缓冲器中)进行选择?

我很高兴看到一些有关 MibSPI CS 引脚的文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthias、您好!
    在 HALCoGen 中、您可以指定 TG0使用 CS0并将所有其他 CS 引脚设置为 GIO (不起作用)。

    在 TRM 的第28节"具有并行引脚选项(MibSPIP)的多缓冲串行外设接口模块(MibSPI)"中、您可以找到有关 CS 的更多信息。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miro、

    感谢您的回复!

    如果我在 HalCoGen 中为 TransferGroup 选择 CS_0、那么我必须使用哪个引脚?

    我不理解逻辑、 八个 CS_0 ..CS_7如何映射到六个 MIBSPINCS[0...5]引脚。

    在 launchpad 上、连接器 J2上仅提供 MIBSPI3NCS[1..3]

    TRM 是什么意思? 能否提供此文档的链接?

    非常感谢

    Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    对不起,我指的是器件 TRM (技术参考手册): www.ti.com/.../spnu563a.pdf

    此致、
    米罗