请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
你(们)好。
我将 MibSPI3配置为主器件、将 MibSPI1配置为从器件
在 Hercules TMS570LC43x Launchpad 上、我连接了 SPIclk、SIMO 和 SOMI 引脚。
6个可用 MibSPI3CS [0...5]中的哪个引脚必须连接和
什么配置(CS_0... CS_7)我是否必须 在 HalCoGen 中相应地为受影响的 MIBSPI-TransferGroup (在传输缓冲器中)进行选择?
我很高兴看到一些有关 MibSPI CS 引脚的文档。