请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EK-TM4C123GXL 我已经将 ti tm4c123gxl 与 IAR 嵌入式工作平台 IDE 结合使用了一段时间、昨天我插入了 launchpad、我的计算机不再识别它。 我尝试删除这些驱动程序、希望重新安装它们... 但我的计算机甚至无法识别该板是否已插入。 我下载了最新的 icdi 驱动程序、但无法访问任何位置。 我的 COMP 再也看不到我的器件。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我已经将 ti tm4c123gxl 与 IAR 嵌入式工作平台 IDE 结合使用了一段时间、昨天我插入了 launchpad、我的计算机不再识别它。 我尝试删除这些驱动程序、希望重新安装它们... 但我的计算机甚至无法识别该板是否已插入。 我下载了最新的 icdi 驱动程序、但无法访问任何位置。 我的 COMP 再也看不到我的器件。
我无法连接到这两者。 电路板工作正常。 甚至在我的最后一个程序之后。 没有复杂的编码、我按照教程进行操作、在我上次更改代码后、我能够进行调试、没有任何问题。 因为我已经离开了、所以它已经插入了几个星期。 由于某种原因、它不会在计算机上注册。 连接或断开时无声音。 驱动程序尚未更改。 我想知道删除所有驱动程序并重新安装是否有效、但我不确定重新安装的过程是如何工作的。 通常、它会自动连接和下载器件信息。 然后、我需要使用设备管理器来更新驱动程序、或者它们已经是最新版本。 如果没有自动连接和新硬件向导、我不知道如何执行此操作。 我的计算机根本看不到板。 我的第二台计算机也无法自动看到它。 最后写入的代码仍然有效。 红灯闪烁 LOL。 我不明白