This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:IAR Embedded Workbench -致命错误:未找到连接到 USB 端口的调试探针

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/763692/ek-tm4c123gxl-iar-embedded-workbench--fatal-error-no-debug-probe-found-connected-to-the-usb-port

器件型号:EK-TM4C123GXL

我已经将 ti tm4c123gxl 与 IAR 嵌入式工作平台 IDE 结合使用了一段时间、昨天我插入了 launchpad、我的计算机不再识别它。 我尝试删除这些驱动程序、希望重新安装它们... 但我的计算机甚至无法识别该板是否已插入。 我下载了最新的 icdi 驱动程序、但无法访问任何位置。 我的 COMP 再也看不到我的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    不确定是什么问题。 您是否知道先前在无法连接之前写入闪存的程序? 您是否有另一个可以连接的电路板、以确认它不是 PC 端的问题。

    您可以尝试一些操作吗?
    1.您能否重启电脑电源,是否仍然有相同的问题?
    2.是否可以尝试使用 CCS 等其他 IDE 进行连接? 如果您可以通过 CCS 进行连接、请使用 CCS 擦除闪存
    3.您能否通过 LM 闪存编程器与电路板连接? 如果您可以通过 LM 闪存编程器进行连接、请尝试以下几项操作:
    a.擦除闪存。 成功了
    b.转至其他实用程序选项卡、然后单击"解锁"按钮。 这将对出厂设置执行批量擦除。 请参阅 www.ti.com/.../spma075.pdf 中的第5.3.1节
    c.在 Other Utilities (其他实用程序)选项卡中、单击"Update (更新)"按钮。 这将更新 ICDI 固件。
    按照 www.ti.com/.../spma075.pdf 第6节中的建议调试 JTAG 接口

    如果您仍然无法通过任何方式进行连接、则电路板可能会被欺骗。 希望您有另一个
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Casey、

    我将向 Charles 提供的内容再添加一条建议、请检查 LaunchPad 顶部的开关是否设置为"Debug"、以及您是否正在将 USB 电缆插入标有"Debug"的电路板顶部端口。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我今晚会尝试一下、看看它是否起作用。 谢谢。 是的、我插入调试端口、开关处于调试模式。 电路板已打开、程序运行正常。 但我的计算机没有看到设备
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法连接到这两者。 电路板工作正常。 甚至在我的最后一个程序之后。 没有复杂的编码、我按照教程进行操作、在我上次更改代码后、我能够进行调试、没有任何问题。 因为我已经离开了、所以它已经插入了几个星期。 由于某种原因、它不会在计算机上注册。 连接或断开时无声音。 驱动程序尚未更改。 我想知道删除所有驱动程序并重新安装是否有效、但我不确定重新安装的过程是如何工作的。  通常、它会自动连接和下载器件信息。 然后、我需要使用设备管理器来更新驱动程序、或者它们已经是最新版本。 如果没有自动连接和新硬件向导、我不知道如何执行此操作。 我的计算机根本看不到板。 我的第二台计算机也无法自动看到它。 最后写入的代码仍然有效。 红灯闪烁 LOL。 我不明白

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请按照此应用手册重新安装 ICDI 驱动程序。 www.ti.com/.../spmu287c.pdf

    您可以通过此链接下载驱动程序。 www.ti.com/.../STELLARIS_ICDI_DRIVERS

    但是、在重新安装驱动程序之前、我建议您先尝试两项操作。

    1、您能否将电路板连接到另一台 PC。 您是否有相同的问题?
    2.您是否有另一个可连接到现有 PC 的板? 第二个电路板是否有问题。

    通过运行这两个测试、您应该能够排除电路板问题或 PC 驱动程序问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sergey、
    我没有听到你的反馈。 您是否有机会尝试我在上一篇帖子中建议的内容? 我现在要关闭这个线程。 如果您可以将该板连接到另一台 PC、但它仍然出现故障、或者如果您可以将另一个板连接到当前的 PC 并使其正常工作、则这很可能意味着您的第一个板可能会在某个位置损坏。 如果您仍然想诊断问题、可以按照 www.ti.com/.../spma075.pdf 中的第6节进行操作。 如果您的时间太长、我建议您继续使用新电路板。 如果您有新的问题、您可以打开一个新主题、因为我现在将关闭此主题。