请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EK-TM4C129EXL 工具/软件:TI-RTOS
大家好、 不幸的是、我无法在 tm4c129exl 板上实现运行的 SECURE_IoT 演示。 我用各种 wolfsl 和 tirtos 版本尝试过它。 遗憾的是、我无法继续上一篇文章:"RTOS / EK-TM4C129EXL:Secure_IoT_demo problems with linker (RTOS / EK-TM4C129EXL:链接器的 SECURE_IoT 演示问题)"。 WolfSSL 的写操作符合我的要求。 他们再也不能帮助我了。 他们指出的"settings.h"、我已经按照所包含的说明进行了调整。 是否可以向我发送一个包含 tirtos 和 wolfsl 内置的 secure_IoT 演示的 zip 文件。 以便我只需在 CCS 中导入它? 如需信息:对于 Windows10、我也来到了同样的位置。
谨致问候 Mathias