This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/EK-TM4C129EXL:继续存在链接器问题

Guru**** 2609945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/762823/rtos-ek-tm4c129exl-continue-to-have-problems-with-linker

器件型号:EK-TM4C129EXL

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

不幸的是、我无法在 tm4c129exl 板上实现运行的 SECURE_IoT 演示。 我用各种 wolfsl 和 tirtos 版本尝试过它。 遗憾的是、我无法继续上一篇文章:"RTOS / EK-TM4C129EXL:Secure_IoT_demo problems with linker (RTOS / EK-TM4C129EXL:链接器的 SECURE_IoT 演示问题)"。

WolfSSL 的写操作符合我的要求。 他们再也不能帮助我了。 他们指出的"settings.h"、我已经按照所包含的说明进行了调整。

是否可以向我发送一个包含 tirtos 和 wolfsl 内置的 secure_IoT 演示的 zip 文件。 以便我只需在 CCS 中导入它?
如需信息:对于 Windows10、我也来到了同样的位置。 
谨致问候 Mathias
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mathias、
    您好像刚打开一个类似的主题 e2e.ti.com/.../755430 、我们的 TI-RTOS 团队也提出了一些建议。 如果 WolfSSL 无法帮助您解决问题、我不确定我们可以提供什么其他帮助。 请明确描述您的最新问题、我会将您的问题转交给我们的 TI-RTOS 专家、看看他们是否可以提供更多意见。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否仍在尝试使用较新的 WolfSSL 版本? 如果是这样,我们就无法真正帮助解决这一问题。 我能够使用 wolfssl-3.8.0-commercial 和示例自述文件中指定的开箱即用示例(TCP Echo + TLS)+更改进行构建。

    Todd

    [更新1/22:标记为 TI 认为已解决、因为原始海报中没有回复。]