This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:FMEDA v1.0用户指南

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/763765/tms570ls3137-fmeda-v1-0-user-guide

器件型号:TMS570LS3137

您好 QJ、

一位客户有以下要求、

遗憾的是、无法找到用于 RM48x 的 FMEDA v.1.0、因为它已更新。

我基本上只能看到:

SPNU527C -针对作为 ZIP 文件的 RM48x v.1.2的详细安全分析报告。 我们不提供相应的 FMEDA v.1.0。

TÜV Süd 需要我们提供其他文档:

-         3类(3类) FMEA (ISO-13849)

-         IP 核心 FMEA

您能否为我的客户提供所需的文档?

谢谢、

尼德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Needhu、

    请将此问题发布到 safeTI 论坛。

    此致、
    Sunil