请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS3137 您好 QJ、
一位客户有以下要求、
遗憾的是、无法找到用于 RM48x 的 FMEDA v.1.0、因为它已更新。
我基本上只能看到:
SPNU527C -针对作为 ZIP 文件的 RM48x v.1.2的详细安全分析报告。 我们不提供相应的 FMEDA v.1.0。
TÜV Süd 需要我们提供其他文档:
- 3类(3类) FMEA (ISO-13849)
- IP 核心 FMEA
您能否为我的客户提供所需的文档?
谢谢、
尼德胡