This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:多个实例?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/761397/uniflash-multiple-instances

器件型号:UNIFLASH
主题中讨论的其他器件: CC1352P

如何在 Win10上启动多个 Uniflash 实例? 我已经设置了2个连接到2个 CC1352P 控制器的 XDS110调试器。 我希望打开两个 Uniflash 窗口、以便我可以在两个窗口中单击"Program"以同时对它们的控制器进行编程。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    默认情况下不支持此功能。存在一个已知限制、即只有一个 Uniflash v4实例可以运行。 可以通过以下步骤解决此问题:

    1. 启动 UniFlash 的第一个实例。
    2. 打开 文本编辑器中的\node-webkit\package.json
    3. 更改"name":"Uniflash"行并为其指定不同的名称
    4. 启动 UniFlash 的第二个实例

    Uniflash 应自动检测 LaunchPad 并将其与 XDS110的序列号进行区分。 您可以将每个 Uniflash 实例与不同的 Launchpad 关联。

    关于序列号-您可以按照以下文章中的步骤更新序列号,因为其中一个 LaunchPad (或两者)的序列号无效(或相同的序列号)的可能性很小:

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html#finding-and-updating-the-serial-number

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您、Ki、

    我按照您的建议制作了 Uniflash 安装目录的几个副本并编辑了 package.json、它可以正常工作(尽管它看起来有点浪费了硬盘空间;-)。

    在连接多个调试器时、通过输入序列号可以很好地连接到所需的调试器。 但是、作为一个功能请求、如果在自动列出的器件之间进行选择、调试器的序列号将被自动使用、这将是很好的。 (目前、如果我在之后选择"Edit"、它仍然会告诉我"只有一个 XDS110安装"。)

    谢谢!
    HKR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="HKR"]但是,如果在自动列出的设备中进行选择,则调试器的序列号会自动使用[/引用],这可能是一个功能请求。

    我不确定我是否理解您的请求。 目前、如果选择了两个 LaunchPad、则自动检测应检测这两个 LaunchPad 并按序列号区分它们。 然后、您只需选择要连接的一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您完全正确、使用 Launchpad、序列号已正确获取、我刚才已经验证了这一点。

    我有多个 XDS110独立调试探针。 它们在 Uniflash 中显示如下所示:

    因此、我单击"Click to manually select"、在本例中选择 CC1352P、然后窗口移至调试器选择。 在这里-如果我单击"Edit"、我可以看到我在上面选择的调试器的序列号没有被添加、而是"只安装了一个 XDS110 "选项处于活动状态:

    但是、正如我说过的、这不是问题、而是功能请求性质的问题!

    再次感谢您、

    HKR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊、我明白了。 我将向工程团队提供此反馈。 谢谢。

    Ki