主题中讨论的其他器件: CC1352P
如何在 Win10上启动多个 Uniflash 实例? 我已经设置了2个连接到2个 CC1352P 控制器的 XDS110调试器。 我希望打开两个 Uniflash 窗口、以便我可以在两个窗口中单击"Program"以同时对它们的控制器进行编程。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
默认情况下不支持此功能。存在一个已知限制、即只有一个 Uniflash v4实例可以运行。 可以通过以下步骤解决此问题:
Uniflash 应自动检测 LaunchPad 并将其与 XDS110的序列号进行区分。 您可以将每个 Uniflash 实例与不同的 Launchpad 关联。
关于序列号-您可以按照以下文章中的步骤更新序列号,因为其中一个 LaunchPad (或两者)的序列号无效(或相同的序列号)的可能性很小:
谢谢
Ki
您完全正确、使用 Launchpad、序列号已正确获取、我刚才已经验证了这一点。
我有多个 XDS110独立调试探针。 它们在 Uniflash 中显示如下所示:
因此、我单击"Click to manually select"、在本例中选择 CC1352P、然后窗口移至调试器选择。 在这里-如果我单击"Edit"、我可以看到我在上面选择的调试器的序列号没有被添加、而是"只安装了一个 XDS110 "选项处于活动状态:
但是、正如我说过的、这不是问题、而是功能请求性质的问题!
再次感谢您、
HKR