This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:FEE Halcogen

Guru**** 2805425 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/763064/rm57l843-fee-halcogen

器件型号:RM57L843
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

我有一个第三方开发的固件(使用 C++)、它使用 FreeRTOS、并使用 Halcogen 生成。 我现在想使用 EEPROM、正如我所理解的、我需要在 Halcogen 中生成代码、但我不知道如何使用。

是否可以仅在 Halcogen 中生成新文件并将其复制到现有工程中? 在这种情况下、文件是什么?

一般而言、还有其他问题:

2.异步/同步写入是什么意思? 同步到什么?

3.比如说我写了几个相同类型的块,如何向 TI_FEE 函数()指示我要读取的块?

谢谢、

费德里科  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Federico、
    1.是的,是可以的。 为使用 FEE 驱动器生成/修改的文件为:
    -在 include 文件夹中:all *feed*.h;
    -在源文件夹中:所有*费用*。c 文件加上"Device_RM57.c"、"Fapi_UserDefinedFuncations.c"。 "HL_sys_link.cmd"也被修改。

    您可以导入在开发当前固件时创建的 HALCoGen 项目文件、也可以修改设置。


    请查看此主题 :e2e.ti.com/.../410624

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    非常感谢您的快速回答、他们很清楚。 但是、我编辑了该帖子、希望添加第三个问题还很早(但太晚了):
    3.比如说我写了3个相同数字(数字1)的块;如何指示我要读取 TI_FEE 函数()的3个块中的哪一个?

    此致、
    费德里科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Federico、

    块编号应在 FEE 中唯一。 如果您要多次写入同一个块(例如块编号1)、则只有最后写入的块才有效。 块的旧副本将无效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好,谢谢你们的一切!