Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:RM57L843 主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
您好!
我有一个第三方开发的固件(使用 C++)、它使用 FreeRTOS、并使用 Halcogen 生成。 我现在想使用 EEPROM、正如我所理解的、我需要在 Halcogen 中生成代码、但我不知道如何使用。
是否可以仅在 Halcogen 中生成新文件并将其复制到现有工程中? 在这种情况下、文件是什么?
一般而言、还有其他问题:
2.异步/同步写入是什么意思? 同步到什么?
3.比如说我写了几个相同类型的块,如何向 TI_FEE 函数()指示我要读取的块?
谢谢、
费德里科