This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SIMPLELINK-SDK-VOICE-DETECTION-PLUGIN:SDK 语音检测插件中的 VAD 模块

Guru**** 2609945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/759669/ccs-simplelink-sdk-voice-detection-plugin-vad-module-in-the-sdk-voice-detection-plugin

器件型号:SIMPLELINK-SDK-VOICE-DETECTION-PLUGIN

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我将使用具有清晰显示功能的 MSP432微控制器评估 SimpleLink SDK 语音检测插件、如 SDK 用户手册中所述。 我成功运行了 nortos 示例、并测试了可扩展 SDK 的语音命令检测 VCD 功能。

我的评估还包括建议在我们的新概念验证器件中使用的 VAD 库。 SDK 的文档提到它有一个独立的 VAD 模块、并且是提供的用于演示 VCD 功能的示例的一部分。

遗憾的是、未显式演示 VAD 特定 API 调用。 我想知道有一个示例应用和/或更多有关如何使用独立 VAD 库的信息。 我认为、涵盖 VAD 部分的 API 文档不足以理解和可靠地使用独立模式下的 VAD。  

VAD 是否可移植到 TM4C129x 系列微控制器、因为该处理器是我们当前硬件平台的核心、用于我们的新概念验证?

 

请提供任何信息、

 

谢谢、

戴维·N.

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、
    我需要与我的同事联系,但我认为这是按原样提供的。 我将在星期一提供其他反馈。

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、
    我找不到任何其他资源。 我将向您提供有关文档和示例质量的反馈。 对于您关于 TM4C 的具体问题、我只能猜测这是因为共享的 ARM 内核。 与外设相关的任何功能都无法轻松移植。

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、如果在 MSP432 ARM 和 TMS 之间发现了任何可移植性问题、那么我们进行这些更改就没有问题。 只要以某种方式记录 VAD API、我们就可以处理 VAD 代码库的可移植性和自适应性。 使用 VAD 的任何文档或代码示例都将是极好的、但源代码将是我们所需的全部资源、无需 TI 的进一步帮助。

    此致、

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、
    无法提供源代码。 API 文档中缺少什么内容? 请提供任何具体细节。

    此致、
    Chris