请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SIMPLELINK-SDK-VOICE-DETECTION-PLUGIN 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我将使用具有清晰显示功能的 MSP432微控制器评估 SimpleLink SDK 语音检测插件、如 SDK 用户手册中所述。 我成功运行了 nortos 示例、并测试了可扩展 SDK 的语音命令检测 VCD 功能。
我的评估还包括建议在我们的新概念验证器件中使用的 VAD 库。 SDK 的文档提到它有一个独立的 VAD 模块、并且是提供的用于演示 VCD 功能的示例的一部分。
遗憾的是、未显式演示 VAD 特定 API 调用。 我想知道有一个示例应用和/或更多有关如何使用独立 VAD 库的信息。 我认为、涵盖 VAD 部分的 API 文档不足以理解和可靠地使用独立模式下的 VAD。
VAD 是否可移植到 TM4C129x 系列微控制器、因为该处理器是我们当前硬件平台的核心、用于我们的新概念验证?
请提供任何信息、
谢谢、
戴维·N.