This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:自检控制器(LBIST)

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/761032/tms570lc4357-selftest-controller-lbist

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我想用多个段执行 STC1:
-125间隔 STC1段0 (CPU)
STC1段1的3个间隔(uSCU)。

是否可以按顺序执行2个段或必须单独测试每个段?

如果可以按顺序测试2个区段:
在这种情况下,必须配置哪一个寄存器:STCGCR0寄存器的 INTCOUNT 值为0x80 (125+3)?

如果每个段都单独进行测试、
在这种情况下、哪个寄存器配置为选择要测试的段? STCSEGPLR 寄存器中的 SEGID_LOPAD 位?

此致、

François μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果将 STCGCR0寄存器的 INTCOUNT 设置为125+3并默认保留 STCSEGPLR、则应测试两个段。
    这可以通过读取 STC 当前间隔计数寄存器(STCCICR)来检查。 如果执行所有间隔、则值应为:0x007D 0080。
    如果要单独测试段、则在段间隔预加载寄存器(STCSEGPLR)中设置适当的值("0"-预加载段0或"1"-预加载段1的第一个间隔的地址。)

    此致、
    米罗