请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 您好!
我想用多个段执行 STC1:
-125间隔 STC1段0 (CPU)
STC1段1的3个间隔(uSCU)。
是否可以按顺序执行2个段或必须单独测试每个段?
如果可以按顺序测试2个区段:
在这种情况下,必须配置哪一个寄存器:STCGCR0寄存器的 INTCOUNT 值为0x80 (125+3)?
如果每个段都单独进行测试、
在这种情况下、哪个寄存器配置为选择要测试的段? STCSEGPLR 寄存器中的 SEGID_LOPAD 位?
此致、
François μ A