This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:"无法找到 DAP (IDCODE 不匹配)"错误

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/761201/tms570ls0432-can-not-find-dap-idcode-mismatch-error

器件型号:TMS570LS0432

您好!

我的设计中使用 TMS570LS0432的定制板出现问题。 JTAG 用作编程/调试方法、我使用的是 J-Link EDU 调试器。 我收到了 J-Link Commander 的以下错误消息、但我可能会犯错。  我参考了 TMS57004的原理图、我的调试电路和 Launchpad 上的调试电路之间没有什么不同。

  

我在电路板上使用一个用于 JTAG 的14引脚接头(下面显示的接头原理图)、在 nRST、nPORRST 上使用一个2k 上拉电阻器、在 nTRST 上使用一个2.2k 下拉电阻器。 原理图中有一个错误、其中"-3.3V" 应标有"GND"。 我还从电路板上的 JTAG 连接器检查了 TDI、TDO、TCK 和 RTCK 线路、并连接了下面捕获的波形。  

MCU_TDI

MCU_TDO

MCU_TCK

MCU_RTCK

我们非常感谢在这一问题上提供的任何帮助。

谢谢、此致、

Michael Dewell