请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS0432 您好!
我的设计中使用 TMS570LS0432的定制板出现问题。 JTAG 用作编程/调试方法、我使用的是 J-Link EDU 调试器。 我收到了 J-Link Commander 的以下错误消息、但我可能会犯错。 我参考了 TMS57004的原理图、我的调试电路和 Launchpad 上的调试电路之间没有什么不同。
我在电路板上使用一个用于 JTAG 的14引脚接头(下面显示的接头原理图)、在 nRST、nPORRST 上使用一个2k 上拉电阻器、在 nTRST 上使用一个2.2k 下拉电阻器。 原理图中有一个错误、其中"-3.3V" 应标有"GND"。 我还从电路板上的 JTAG 连接器检查了 TDI、TDO、TCK 和 RTCK 线路、并连接了下面捕获的波形。
MCU_TDI
MCU_TDO
MCU_TCK
MCU_RTCK
我们非常感谢在这一问题上提供的任何帮助。
谢谢、此致、
Michael Dewell