This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:传感器集线器和电阻器 R9和 R10

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/760241/ek-tm4c123gxl-sensor-hub-and-resistors-r9-and-r10

器件型号:EK-TM4C123GXL

您好!

为了利用所有传感器集线器功能、是否需要电阻器 R9和 R10? 我的运动传感器有问题、尤其是在尝试运行无线鼠标程序时。  

提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    我现在没有 LaunchPad+BoosterPack 可与我一起测试、但查看我认为 Airmouse 示例需要的代码、因为 MOTION.c 文件使用 PD0和 PD1用于 I2C、 它们是连接到 PB6和 PB7的引脚、对应于 SensorHub I2C 引脚。

    //
    //为这些引脚选择 I2C 功能。 此函数也会
    //为 I2C 操作配置 GPIO 引脚,将其设置为
    //开漏操作,弱上拉。 请参阅数据表
    //查看每个引脚分配了哪些功能。
    //
    GPIOPinTypeI2CSCL (GPIO_PORTD_BASE、GPIO_PIN_0);
    ROM_GPIOPinTypeI2C (GPIO_PORTD_base、GPIO_PIN_1); 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ralph 正确。 需要使用电阻器将引脚 PD0和 PD1连接到传感器集线器上的 I2C 总线。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据建议、我获得了一个 R9和 R10仍然完好的电路板、并且无线鼠标仿真工作正常。  

    感谢你的帮助。