请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EK-TM4C123GXL 您好!
为了利用所有传感器集线器功能、是否需要电阻器 R9和 R10? 我的运动传感器有问题、尤其是在尝试运行无线鼠标程序时。
提前感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
为了利用所有传感器集线器功能、是否需要电阻器 R9和 R10? 我的运动传感器有问题、尤其是在尝试运行无线鼠标程序时。
提前感谢。
您好、Mitchell、
我现在没有 LaunchPad+BoosterPack 可与我一起测试、但查看我认为 Airmouse 示例需要的代码、因为 MOTION.c 文件使用 PD0和 PD1用于 I2C、 它们是连接到 PB6和 PB7的引脚、对应于 SensorHub I2C 引脚。
// //为这些引脚选择 I2C 功能。 此函数也会 //为 I2C 操作配置 GPIO 引脚,将其设置为 //开漏操作,弱上拉。 请参阅数据表 //查看每个引脚分配了哪些功能。 // GPIOPinTypeI2CSCL (GPIO_PORTD_BASE、GPIO_PIN_0); ROM_GPIOPinTypeI2C (GPIO_PORTD_base、GPIO_PIN_1);