Other Parts Discussed in Thread: CC3100BOOST, CC3100, CC3100SDK
Thread 中讨论的其他器件:CC3100BOOST、 CC3100、 CC3100SDK
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我是第一次尝试 SimpleLink。 我将 CC3100BOOST 板与 TM4C1294 MCU 结合使用。 具体而言、我正在尝试 从 TI_RTOS/Tiva 示例运行 tcpEchoCC3X00项目。 我已完成以下步骤:
-我已在我的计算机上安装了最新的 CC3100 SDK。
-我已为项目添加了必要的包含路径。
-另一个未解析的链接是 msp430.h 头文件。 它出现在 C:\ti\cC3100SDK_1.3.0\cC3100-SDK\platform\msp430f5529lp\freertos\ccs portmacro.h 头文件中。
我的第一个问题是、我是否可以解决这个问题? tcpEchoCC3X00 是 tirtos_tivac 的一部分、因此我不知道如何解决它。 如果有人成功运行此项目、我将感谢您的评论。
其次、我想问、在使用 tcpEchoCC3X00 示例项目之前、是否需要此 CC3100板运行 ServicePack 更新(使用专用仿真板)。
提前感谢。