This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294NCPDT:使用 TM4C1294运行 tcpEchoCC3X00

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100BOOST, CC3100, CC3100SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/774942/rtos-tm4c1294ncpdt-running-tcpechocc3x00-with-tm4c1294

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件:CC3100BOOSTCC3100CC3100SDK

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我是第一次尝试 SimpleLink。 我将 CC3100BOOST 板与 TM4C1294 MCU 结合使用。 具体而言、我正在尝试 从 TI_RTOS/Tiva 示例运行 tcpEchoCC3X00项目。 我已完成以下步骤:

-我已在我的计算机上安装了最新的 CC3100 SDK。

-我已为项目添加了必要的包含路径。

-另一个未解析的链接是 msp430.h 头文件。 它出现在 C:\ti\cC3100SDK_1.3.0\cC3100-SDK\platform\msp430f5529lp\freertos\ccs  portmacro.h 头文件中。  

我的第一个问题是、我是否可以解决这个问题?  tcpEchoCC3X00 是 tirtos_tivac 的一部分、因此我不知道如何解决它。 如果有人成功运行此项目、我将感谢您的评论。

其次、我想问、在使用 tcpEchoCC3X00 示例项目之前、是否需要此 CC3100板运行 ServicePack 更新(使用专用仿真板)。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lukasz、您好!

    头文件对我来说毫无意义... 它是 FreeRTOS 文件夹中的 MSP430标题? 这是错误的 RTOS 和错误的 MCU。

    您说过为项目添加了必要的包含路径、您能解释一下您在这里执行的所有步骤吗? 听起来您可能尚未添加右侧的 include。

    关于服务包更新、您必须向 Wi-Fi 论坛中的人员询问、因为我们没有资格评论 CC3100的要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lukasz、您好!

    我没有听到您的反馈,因此我假设您能够解决您的问题。

    我现在将关闭此线程、但如果您尚未解决此问题、请在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则打开新线程)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    很抱歉我的答复很晚。 我之所以感到困惑、是因为我必须创建以下 CC3100-SDK 链接:

    一些链接指向 MSP430平台。 最后、我已解决所有错误、tcpEchoCC3X00示例工作正常。 是否有更简单的方法正确包括所有必要的文件?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lukasz、您好!

    我从未真正对 CC3100感到失望、他们支持团队的成员一直在帮助在 TM4C 上实现所有这些目标、因此坦率地说、我不知道是否有更好的方法、因为我对 CC3100 SDK 没有真正的经验。 如果您发布了更多问题、我可能最终会无意中找到与您相同的解决方案。 很抱歉、此答案不是更有用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    谢谢你。 我应该将其发布在其他论坛上吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukasz:

    SimpleLink WiFi 论坛很好、是的、您也可以尝试在该论坛中进行搜索-您可能不是唯一提出此问题的人、因此可能已经有一个答案: e2e.ti.com/.../968
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    经过深入调查、我找到了更有意义的更清洁的解决方案:

    e2e.ti.com/.../787177

    谢谢你。