This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:TI 芯片 TMS570LS1114的 PLL 锁定问题?

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/805322/tms570ls1114-pll-lock-out-problem-of-ti-chip-tms570ls1114

器件型号:TMS570LS1114

TI 芯片 TMS570LS1114的 PLL 失锁。 请查看产品线 BU 以获取帮助。 第一次发现 PLL 锁定问题称为1 #板、第二次发现 PLL 锁定问题称为2 #板。 PLL 通常为180m。 在 PLL 被解锁并且外部晶体振荡器为10M 后、外部晶体振荡器运行。 详情如下:

1、1#电路板

问题:PLL 在正常运行一段时间后将被锁定(时间可能是几个小时、几天)。

故障测试和校正过程:

根据 TMS570ls1114的 SPNZ218C 更正表中的 SSWF021 #问题的权变措施、对代码进行了修改和测试。 修改后的 TMS570中未发生 PLL 锁定故障。 但我们已恢复原始代码、即未添加任何代码处理、PLL 锁定失败再次发生。 因此、无法确定添加变通办法代码是否有效。

现有疑问:

根据错误表的解释、添加权变措施主要是为了解决上电时 PLL 启动的问题。 图中的错误 1和图 2说明它不是为了解决 PLL 锁定问题。 我们想确认更正中的 SSWF021 #45是否可以解决 PLL 锁定问题? 根据之前的情况、假定添加权变措施代码可能无法解决 PLL 锁定问题、但 PLL 锁定失败的原因未知。 根据错误说明、一旦 PLL 电源被锁定、就不会出现 PLL 锁定问题。 我们的问题是、在 PLL 正常工作一段时间后、PLL 将锁定、这与 TI 指令不符。

更正表 SPNZ218C 是第一张图片,更正表 spna133a 是第二张图片。




2、2#电路板

现有问题:第一个问题是电路板无法启动、第二个问题是 PLL 将失锁。

故障测试和校正过程:在确认系统复位和电源正常的情况下、启动期间不会打印数据、并推断 PLL 未启动。 根据 SPNZ218C 更正表中 SSWF021 #的变通办法修改代码。 权变措施代码被添加到可在加电时运行的首次启动中。 2 #电路板可在加电时运行。 开始。 然而、PLL 锁定仍然存在。

问题:上面的操作显示了权变措施代码解决了 PLL 启动问题、这与错误语句是一致的。 2#板的应用代码与1#板的应用代码相同、但1#板中没有 PLL 启动问题。 请帮助分析这种现象的原因、2 #板的 PLL 将在一段时间内(几个小时、几天、最多13天)丢失锁定、这暂时无法解决2 #板的 PLL 锁定问题。

请帮助分析上述现象以确认1. 更正列表(SPNZ218C)中 SSWF021 #的变通办法是否有助于解决 PLL 锁定问题? 2.如何解决 PLL 锁定问题? PLL 锁定故障的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    SSWF0221#45关于 PLL 启动的权变措施。
    在器件 TRM 的第10.5.3节中描述了 PLL 故障和恢复过程的行为。
    PLL 已经启动并锁定后、当应用程序写入 PLL 控制寄存器时、PLL 跳周的一个可能原因。 如果新的目标 VCO 时钟频率与当前配置明显不同、这可能会导致 PLL 差异。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TRM?您能给我一个此文件的链接吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    其中包括:
    www.ti.com/.../spnu515c.pdf

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您提到了我们之前阅读过的 TMS570LS111 4技术参考手册、包括10.5.3和10.5.4。 根据10.4.4、我们还研究并操作了 PLL 故障恢复、但仍然存在故障问题。 由于我们的产品是安全功能领域的产品、并且具有特殊性、因此绝对不允许出现 PLL 故障、也就是说、无法执行 PLL 故障恢复操作、那么我们为什么要更加关注这个问题呢?

    PLL 故障意味着 PLL 输出过快或过慢、并且 FPGA 确实捕获 CPU 的外部输出频率和 GLBSTAT 状态寄存器的值。 参见图 1和图 为了便于观察、CPU_eclk 的频率被分成9个子频率并输出到 FPGA。 但为什么 PLL 输出太快或太慢?

    我们的 PLL 操作如下:

    在我们的程序中、由于使用了引导、总共调用了三次_c_int00函数、因此 PLL 配置了三次、但三次配置的输出频率是相同的、也就是说、PLL 配置寄存器的值是相同的。 最后两种配置只需重新关断并启用 PLL、而在第三次启用之后、PLL 寄存器不再运行。

    图中显示了以下两个图。 1和2。 图 1显示了当 FPGA 检测到 CPU_ECLK 时 CPU 的输出频率有多快。 图 2显示 CPU 的输出频率从180MHz 变为10MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    应用中的主振荡器频率是多少? 应用程序如何管理振荡器故障:系统复位、中断...?

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主振荡器的配置频率为180MHz、通过 PLL 频率加倍从外部晶体振荡器10MHz 获得。

    管理振荡器故障:PLL 为旁路解锁、不执行其他操作、如图1中的红色框所示;具体配置如图1、2和3所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TMS570LS1114

    TI 芯片 TMS570LS1114的 PLL 失锁。 请查看产品线 BU 以获取帮助。 第一次发现 PLL 锁定问题称为1 #板、第二次发现 PLL 锁定问题称为2 #板。 PLL 通常为180m。 在 PLL 被解锁并且外部晶体振荡器为10M 后、外部晶体振荡器运行。 详情如下:

    1、1#电路板

    问题:PLL 在正常运行一段时间后将被锁定(时间可能是几个小时、几天)。

    故障测试和校正过程:

    根据 TMS570ls1114的 SPNZ218C 更正表中的 SSWF021 #问题的权变措施、对代码进行了修改和测试。 修改后的 TMS570中未发生 PLL 锁定故障。 但我们已恢复原始代码、即未添加任何代码处理、PLL 锁定失败再次发生。 因此、无法确定添加变通办法代码是否有效。

    现有疑问:

    根据错误表的解释、添加权变措施主要是为了解决上电时 PLL 启动的问题。 图中的错误 1和图 2说明它不是为了解决 PLL 锁定问题。 我们想确认更正中的 SSWF021 #45是否可以解决 PLL 锁定问题? 根据之前的情况、假定添加权变措施代码可能无法解决 PLL 锁定问题、但 PLL 锁定失败的原因未知。 根据错误说明、一旦 PLL 电源被锁定、就不会出现 PLL 锁定问题。 我们的问题是、在 PLL 正常工作一段时间后、PLL 将锁定、这与 TI 指令不符。

    更正表 SPNZ218C 是第一张图片,更正表 spna133a 是第二张图片。




    2、2#电路板

    现有问题:第一个问题是电路板无法启动、第二个问题是 PLL 将失锁。

    故障测试和校正过程:在确认系统复位和电源正常的情况下、启动期间不会打印数据、并推断 PLL 未启动。 根据 SPNZ218C 更正表中 SSWF021 #的变通办法修改代码。 权变措施代码被添加到可在加电时运行的首次启动中。 2 #电路板可在加电时运行。 开始。 然而、PLL 锁定仍然存在。

    问题:上面的操作显示了权变措施代码解决了 PLL 启动问题、这与错误语句是一致的。 2#板的应用代码与1#板的应用代码相同、但1#板中没有 PLL 启动问题。 请帮助分析这种现象的原因、2 #板的 PLL 将在一段时间内(几个小时、几天、最多13天)丢失锁定、这暂时无法解决2 #板的 PLL 锁定问题。

    PLL 损耗锁定现象和恢复

    根据10.4.4、我们还研究并操作了 PLL 故障恢复、但仍然存在故障问题。 由于我们的产品是安全功能领域的产品、并且具有特殊性、因此绝对不允许出现 PLL 故障、也就是说、无法执行 PLL 故障恢复操作、那么我们为什么要更加关注这个问题呢?

    3.2PLL 故障意味着 PLL 输出过快或过慢、并且 FPGA 确实捕获 CPU 的外部输出频率和 GLBSTAT 状态寄存器的值。 参见图 1和图 为了便于观察、CPU_eclk 的频率被分成9个子频率并输出到 FPGA。 但为什么 PLL 输出太快或太慢?

    3.3我们的 PLL 操作如下:

    在我们的程序中、由于使用了引导、总共调用了三次_c_int00函数、因此 PLL 配置了三次、但三次配置的输出频率是相同的、也就是说、PLL 配置寄存器的值是相同的。 最后两种配置只需重新关断并启用 PLL、而在第三次启用之后、PLL 寄存器不再运行。

    3.4 PLL 寄存器无需任何进一步操作即可配置

    图中显示了以下两个图。 1和2。 图 1显示了当 FPGA 检测到 CPU_ECLK 时 CPU 的输出频率有多快。 图 2显示 CPU 的输出频率从180MHz 变为10MHz。

    请帮助分析上述现象以确认1. 更正列表(SPNZ218C)中 SSWF021 #的变通办法是否有助于解决 PLL 锁定问题? 2.如何解决 PLL 锁定问题? PLL 锁定失败的原因是什么

    以前的员额没有得到有效答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SSWF0221#45的权变措施解决了某些部件上的 PLL 无法启动的问题。 它不能解决 PLL 在运行期间失去锁定的问题。 如果检测到振荡器故障、或者如果 PLL 配置与用于运行的配置(NR、NF 或 ODPLL 设置)相比发生了显著变化、PLL 可能会失去锁定功能。

    进一步调试的一些建议:

    1. 您可以将调试器配置为在写入 PLL 控制寄存器1时停止。 这将帮助您识别软件中写入 PLLCTL1寄存器的所有位置。 然后、您可以比较正在写入的值、以确保这些值符合预期。
    2. 您可以使用"时钟测试模式"将不同的时钟源和域输出到 ECLK 引脚。 请输出 HF LPO 以确保它大约为9.6MHz (典型值)。
    3. 使能对检测到的振荡器故障的响应。 例如、振荡器故障复位。 然后监视 nRST 引脚、以查看是否发出振荡器故障信号。

    此致、

    Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Sunil

    我读取 GLBSTAT 的状态, 位0   是检测到的振荡器故障,但我读取的值始终为零,所以我要确保它不会出现 振荡器故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Sunil

    1. 在配置了 system.c 函数的 PLL 配置中、在进入主函数之前、主函数中不再有 PLL 寄存器的操作。 接下来、我将检查 PLL 寄存器以查看是否有任何更改。
    2. 我将确认 HF LPO 是否约为9.6MHZ
    3. 通过读取 GLBSTAT 寄存器的状态、BIT0是振荡器的故障标志、并且找不到 BIT0等于1;但是、FBSLIP 或 RFSLIP 等于1
    4. 我将更改 PLL 的故障配置。

    将配置从图1更改为图2、然后重试

                                                                图1.

    图2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您对调试有任何更新吗? 您是否找到了对 PLL 控制寄存器的所有写入?

    此致、

    Sunil