This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX570LC43HDK:Hercules TMS570LC43x 开发套件板级配置文件.Bart 错误在 Eagle 中、较旧的 Eagle 文件可以#39;t 在 Altium 中打开

Guru**** 2535710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/805339/tmdx570lc43hdk-hercules-tms570lc43x-development-kit-board-file-brd-error-in-eagle-older-eagle-files-can-t-be-opened-in-altium

器件型号:TMDX570LC43HDK

您好!

我想制作一个屏蔽层来连接 Hercules TMS570LC43x 开发套件。 但是、当下载 PCB 的布局文件时、我遇到了一些问题。 我尝试使用 Altium 打开返修文件、但由于文件是较旧的 Eagle 文件、因此无法导入。 错误页面上显示,您可以使用 Eagle 的免费版本导出到更高版本,因此我下载了该版本。 当我打开 Eagle 上的. brd 文件时,遇到另一个错误消息。 我不确定从这里到哪里去。

我正在寻找支持来解决我在 Eagle 中的问题、或者如果有人可以将返修文件导出到 Eagle 的更高版本、从而解决我的问题并为我提供很大帮助。

我使用的是 Eagle 9.4.0和 Altium Designer 19.0.15版本。

谢谢、Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我会尝试这个。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请尝试 Altium 的 Allegro 导入筛选器。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否成功转换了带 Allegro 滤波器的*。brd?

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miro、

    感谢你的答复。 我尝试使用 Allegro 转换、得到了以下错误。 我还尝试使用 ASCII 格式、但这不起作用、如第二张图片中所示。

    我应该尝试安装 Allegro 还是 CircuitMaker? 我可以看到我的部门是否有 Allegro 的教育许可证、并且 CircuitMaker 是免费的。

    谢谢、

    Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否成功打开了设计文件?

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我现在要关闭这个线程。 如果您需要进一步的帮助、请在帖子末尾写下或打开新主题。

    此致、

    米罗