您好!
我想制作一个屏蔽层来连接 Hercules TMS570LC43x 开发套件。 但是、当下载 PCB 的布局文件时、我遇到了一些问题。 我尝试使用 Altium 打开返修文件、但由于文件是较旧的 Eagle 文件、因此无法导入。 错误页面上显示,您可以使用 Eagle 的免费版本导出到更高版本,因此我下载了该版本。 当我打开 Eagle 上的. brd 文件时,遇到另一个错误消息。 我不确定从这里到哪里去。
我正在寻找支持来解决我在 Eagle 中的问题、或者如果有人可以将返修文件导出到 Eagle 的更高版本、从而解决我的问题并为我提供很大帮助。
我使用的是 Eagle 9.4.0和 Altium Designer 19.0.15版本。
谢谢、Christina