This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294NCPDT:TM4C1294KCPDT

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/804470/rtos-tm4c1294ncpdt-tm4c1294kcpdt

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:TI-RTOS

您好!

内部 eerprom 的最大生命周期是多少?..

此致

Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、

    表27.13中的 EEPROM 特性详细说明了最小值。 我们没有指定的最大值、就像存储器寿命周期等规格一样、您希望确保不会超过最小值。 最大值对于 EEPROM 生命周期不是一个有用的值、因为一旦超过最小值、它在任何时候都可能失败。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    耐久性
    耐久性是按8块元块计算的。 耐久度通过两种方式进行测量:
    对应用程序而言、它是可以执行的写入次数。
    2.对于微控制器而言、它是可以对元块执行的擦除次数。
    由于第二种方法、写入次数取决于写入的执行方式。
    例如:
    ■一个字可以写入超过50万次、但这些写入会影响所用的元块
    字在范围内。 因此、写入一个字500K 次、然后尝试写入一个附近的字500K
    时间不能保证正常工作。 为了确保成功、应更多地并行写入这些字。
    ■所有字都可以在扫描中写入、扫描总数超过500K、这会更新所有字
    超过50万次。
    ■可以写入不同的字、这样任何或所有字的写入次数都可以超过500K 次
    当每个字的写入计数保持大致相同时。 例如、偏移0可以写入3次、
    然后、偏移1可被写入2次、偏移2被写入4次、然后偏移1被写入
    两次、然后再次写入偏移0。 因此、所有3个偏移在末尾都将有4个写入
    序列。 这种7次写入内的平衡可以最大限度地提高不同字的耐久性
    相同的元块中。



    考虑到这一点、我们如何计算 EEPROM 生命周期?。


    此致
    Nikhil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、

    最后一个要点是最重要的一个要点:

    "可以写入不同的字、这样任何或所有字的写入次数都可以超过50万次
    当每个字的写入计数保持大致相同时。 例如、偏移0可以写入3次、
    然后、偏移1可被写入2次、偏移2被写入4次、然后偏移1被写入
    两次、然后再次写入偏移0。 因此、所有3个偏移在末尾都将有4个写入
    序列。 这种7次写入内的平衡可以最大限度地提高不同字的耐久性
    相同的元块中。"

    偏移量是针对每个元块的、因此您的想法是、您可以将偏移量用于特定元块内的目标写入字(理想情况下、每个字、而不仅仅是一个字)、从而最大程度地延长 EEPROM 的寿命周期。

    因此、要计算生命周期、您需要评估代码写入 EEPROM 的方式、写入的偏移量、以及是否存在由多个进程写入特定偏移量 X 的情况。 写入 MOST 的偏移-偏移 X -将是您生命周期的限制因素。

    此分析还可以帮助您更好地编写代码、以便确保 EEPROM 写入尽可能多地分布在元块中。

    最终、该计算是特定于应用的、但其关键在于了解要写入哪些元块以及这些写入的频率、以便您可以识别最坏情况下的使用情况、并从此处估算该位置的生命周期。