请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:RM48L952 您好 TI
N2Hets 有一个特定的指令集。 TI 处理器具有来自 TUV 的 SIL 3认证。 是否有一些测试证据可以用来支持我们的认证应用程序,表明 N2HET 的指令集已经过验证? 我希望这是在认证应用期间针对微控制器认证执行的、并涉及用于编译 N2HET 代码的工具。
请告知有什么可用。
此致
Andy Walsh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 TI
N2Hets 有一个特定的指令集。 TI 处理器具有来自 TUV 的 SIL 3认证。 是否有一些测试证据可以用来支持我们的认证应用程序,表明 N2HET 的指令集已经过验证? 我希望这是在认证应用期间针对微控制器认证执行的、并涉及用于编译 N2HET 代码的工具。
请告知有什么可用。
此致
Andy Walsh
您好、Sunil、
我同意手册中所述的方法是在使用微控制器外设等的应用中采用的方法 但是、我们所询问的问题似乎侧重于处理器和 N2HET 指令行为验证。 IE 执行指令 MOV A、R1实际执行所需的操作。 我假设这是在处理器系列通过认证时完成的。 如果我们的评估人员对我们关于微控制器已通过认证的声明感到满意、那么我不需要继续寻找证据来证明处理器和 N2HET 的微控制器指令集已经过验证。 但是,为了确保我们掌握手头的信息,TI 能否提供参考?
此致
Andy Walsh