This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:N2HET 的指令集。

Guru**** 2837210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/799771/rm48l952-the-instruction-set-for-the-n2het

器件型号:RM48L952

您好 TI

N2Hets 有一个特定的指令集。 TI 处理器具有来自 TUV 的 SIL 3认证。 是否有一些测试证据可以用来支持我们的认证应用程序,表明 N2HET 的指令集已经过验证? 我希望这是在认证应用期间针对微控制器认证执行的、并涉及用于编译 N2HET 代码的工具。

请告知有什么可用。

此致

Andy Walsh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    安全手册列出了可用于确保 N2HET 模块正常运行的所有安全机制和诊断。

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    我同意手册中所述的方法是在使用微控制器外设等的应用中采用的方法 但是、我们所询问的问题似乎侧重于处理器和 N2HET 指令行为验证。 IE 执行指令 MOV A、R1实际执行所需的操作。 我假设这是在处理器系列通过认证时完成的。 如果我们的评估人员对我们关于微控制器已通过认证的声明感到满意、那么我不需要继续寻找证据来证明处理器和 N2HET 的微控制器指令集已经过验证。 但是,为了确保我们掌握手头的信息,TI 能否提供参考?

    此致

    Andy Walsh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy、

    这就成为了验证和验证诸如 N2HET 的单个 IP 功能的问题。 这是通过在生产测试流程中对每个器件进行的测试来完成的、这是确保不存在可能导致器件发生危险故障的"系统问题"的一个重要方面。

    TUV 的认证流程包括对 TI 系统故障管理开发流程的评估。 安全手册中还简要介绍了此"安全开发流程"。

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Sunil、如果需要、我将与我们的评估员分享。 如果他们需要进一步的详细信息、我会将其保留几天。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy、

    我现在要关闭这个线程。 您可以发布另一个问题以再次打开它。

    此致、
    Sunil