This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:WAKE 引脚误接至电路板上的 VDD (3.3V)。

Guru**** 2819555 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294KCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/800798/tm4c1294kcpdt-wake-pin-is-connected-to-vdd-3-3v-on-our-board-by-mistake

器件型号:TM4C1294KCPDT

您好!

我不在 TM4C1294电路板上使用休眠操作。

关于 TM4C1294KCPDT 数据表、当不使用休眠模式时、WAKE 信号被接至 GND。

但 WAKE 引脚错误地连接到电路板上的 VDD (3.3V)。

您能否告诉我 WAKE 引脚对3.3V 连接的影响?
此连接是否损坏了器件?

此致、

ay0689

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VBAT 是否也连接到 VDD? 如果是、那么这不应该成为问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BOBOT-SAN、您好、感谢您的回复。

    VBAT 信号在没有电容器的情况下直接连接到 VDD (3.3V)。

    当 WAKE 和 VBAT 都连接到 VDD (3.3V)时、我们的器件是否安全?

    此致、
    ay0689
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Bob Crosby"]这不应是问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bob-San、

    感谢您的回答。

    我知道我的唤醒连接没有问题。
    由于我有机会制作固定板、我将根据数据表的说明将连接更改为 WAKE <- GND。

    谢谢、此致、
    ay0689