请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1294KCPDT 您好!
我不在 TM4C1294电路板上使用休眠操作。
关于 TM4C1294KCPDT 数据表、当不使用休眠模式时、WAKE 信号被接至 GND。
但 WAKE 引脚错误地连接到电路板上的 VDD (3.3V)。
您能否告诉我 WAKE 引脚对3.3V 连接的影响?
此连接是否损坏了器件?
此致、
ay0689
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我不在 TM4C1294电路板上使用休眠操作。
关于 TM4C1294KCPDT 数据表、当不使用休眠模式时、WAKE 信号被接至 GND。
但 WAKE 引脚错误地连接到电路板上的 VDD (3.3V)。
您能否告诉我 WAKE 引脚对3.3V 连接的影响?
此连接是否损坏了器件?
此致、
ay0689