This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:在 S2E 其他设置上更改为 Enet_S2E 菜单列表中断菜单操作

Guru**** 2529590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/799359/ek-tm4c1294xl-change-to-enet_s2e-menu-list-breaks-menu-action-on-s2e-miscellaneous-settings

器件型号:EK-TM4C1294XL

我们正在基于参考设计 enet_s2E 示例开发具有固件的产品。

我想从左侧菜单中添加和删除项目、但当我执行此操作时、子页无法正确加载。
我尝试删除 CSS 工作表、因为我认为这可能是问题的一部分、但问题仍然存在、即使是任何 style 工作表也是如此。

只需对 FS 文件夹中的 index.htm 文件进行一次修改、即可重复示例工程中的问题。

我注释掉了 config2.shtmm 列表中的行。 要关注的屏幕截图。

在我注释掉该行后、保存文件并刷新网页导航至链接 MISC.shtms 故障。 通常,除了 index.htm 外,您还会选择链接并打开文件 misc.shtmm 的内容。 但是在更改之后,链接会加载 MISC.shtmm 文件,完全替换 index.htm。 。  屏幕快照(具有级联样式表功能)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了击败 CSS、我将样式表重命名为"foo_styles.css"

    下面是我对 index.htm 文件所做的修改、以删除左侧菜单中的一个项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是三个网页。 加载的索引页。 然后按 S2E Port0 Settings 链接后的页面、最后按 S2E Miscellaneous Settings 链接后的页面、该链接已加载、完全替换了索引页面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不确定下一步要尝试什么将问题减少一半(进一步本地化)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意、在目标硬件和 Launchpad 中构建并运行后、我发现了问题、但我不必构建项目并在 Launchpad 上运行。 我只需打开 FS 文件夹中的文件即可重复该问题。 我将 index.htm 拖动到浏览器中。

    我使用的是 Firefox 6.0.4。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 IE 上没有看到这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Forrest、

     我所做的修改与 index.html 文件中的修改完全相同、我可以看到正确的端口0设置子页。  请参见下面的。 您是否重建了 enet_fsdata.h 文件? 另请参阅下面的屏幕截图以重新生成文件系统映像。 请注意、如果更改了 FS 目录中的任何文件、则必须重新生成 enet_fssdata.h  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢您的调查。

    您的屏幕截图测试了端口0设置页面。  S2E Miscellaneous 链接未正确加载 Port 0页面。

    IIRC、我在 IE 和 Firefox 上重现了问题。 我的 Samsung Galaxy 浏览器也有相同的错误。

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我已经找到并解决了这个问题。

    为了进行扼要重述、我在 config2.htm 的菜单项中注释了代码行。

    这导致了问题。

    以解决问题、还需要进行两次更改。  在 filejavalp_load.js 中、我注释了一行。

    在文件 javalp.js 中,我进行了类似的更改。

    这解决了问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不明白为什么需要更改 js 文件中的 window.onload 函数。
    我本来会假定一个不被称为的要素是无关紧要的。