请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL2-TMS57012 主题中讨论的其他器件:TMS570LS1224、 TMS570LS1224
我们将引脚25用于时钟输出、将引脚30用于信号输出。 这两个单通道用于闪存和 FRAM。 我们发现这些信号在25摄氏度~-30摄氏度下可以正常工作、但在-40摄氏度下会失败 我们检查在脉冲打开/关闭期间具有大噪声尖峰的波形。 同时、高电平电压将从3.3V 降至3V。 (我们已检查上拉电压的 VCC 为3.3V。)
(1)在25摄氏度下
(2)在-40°C 时
TMS5701224侧面:Ω
闪存、FRAM 侧:
BR、
Gary