This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3S9D96:启动问题-卡在 ROM 中

Guru**** 2614895 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/777742/lm3s9d96-startup-issue---stuck-in-rom

器件型号:LM3S9D96

客户已检查并正确遵循 LM3SYSCTL#19、但在下电上电时、他们仍会看到高百分比器件上出现一些启动问题。  使用 JTAG/CCS、他们已确认器件卡在 ROM 代码循环中的地址010028c2–0x0028cc 之间

是否有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、
    请注意、这是 NRND 器件已有相当长一段时间、我对此器件完全没有任何经验。 该部件是最近才部署到现场、还是经过多年的运营后才返回现场?
    问题是否在每个循环通电时发生? 将卡在 ROM 中的功率周期百分比是多少?
    一旦他们通过 JTAG 连接到该单元、他们是否能够完全恢复? 例如、通过执行软件复位?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    这是一个持续存在的问题、但客户购买了终身产品、并且正在消耗其库存。 他们注意到故障的严重影响(~25%)、并且他们正在尝试诊断问题以解决问题、因为他们无法再购买更换部件。

    对于发生故障的器件、它始终从零开始发生故障、这些不是返回的单元、使用 JTAG 时、它"正常工作"、但当器件循环通电时、它将失败。

    此致、

    劳伦斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Laurence、
    您是否具有 VDD 斜升和 nRST 引脚的示波器捕获? 电源周期时间是多少? 例如、从单元断电到上电的时间。 如果它们增加断电到上电之间的时间、会有什么不同? 温度是否会影响结果?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、
    如果您有任何问题、让我们离线讨论。 我将关闭这里的线程。