This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL2-570LC43:LAUNCHXL2-570LC43

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-570LC43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/776811/ccs-launchxl2-570lc43-launchxl2-570lc43

器件型号:LAUNCHXL2-570LC43

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的朋友:

我将 LAUNCHXL2-570LC43开发套件用于某些应用、在具有 Windows 10的笔记本电脑上、一切都运行良好、 但是、当我尝试将同一电路板与具有相同 CCS 的 PC Windows 7配合使用时、我始终会遇到目标未连接的错误、如下所示

我尝试安装 XDS110驱动程序、并重新安装 CCS、但始终使用相同的程序。

在笔记本电脑上,相同的 CCS 和相同的电路板都能很好地工作!!!!!  

当我单击测试连接时、我会获得该输出:

[开始:德州仪器 XDS110 USB 调试探针]

执行以下命令:

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性

[结果]


---- [打印电路板配置路径名]---------------

C:\Users\ste\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
TI\0\BrdDat\testBoard.dat

---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

此实用程序已选择100或510类产品。
此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
库构建日期为2019年1月24日。
库构建时间为'14:27:46'。
库软件包版本为'8.0.903.6'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。

硬打开控制器时出错。

---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'-260'(0xffffffc)。
标题为"SC_ERR_XDS110_open"。

说明如下:
尝试连接到 XDS110失败。
原因可能是以下原因之一或多个:未连接 XDS110、无效
固件更新、XDS110序列号无效或 USB 故障
电缆。 固件和序列号可使用进行更新
xdsdfu 实用程序位于.../ccs_base/common/uscif/xds110中
安装目录。 查看此处的 readme.txt 文件
以了解相关说明。

[结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针]

------------------------

请问您能就这个问题给我一些建议吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    错误发生的条件是众所周知的、并在以下位置的《调试 JTAG》页面中报告:

    software-dl.ti.com/.../ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    但是、在您的特定场景中、我会首先检查在 CCS 环境之外查找探测器的能力-您可以检查下面 XDS110页面的"更新 XDS110固件"一节中提到的 utilty xdsdfu
    dev.ti.com/.../

    如果仍然无法正常工作、我将继续尝试重新安装 Windows 驱动程序、如上一页的"疑难解答"一节所述。

    报告的其他一些情况涉及类似的情形(调试探针似乎已被另一个进程使用)。 遗憾的是、这些问题很难重现、因为它们似乎与特定主机非常相关。

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafael:

    非常感谢您的快速回答。

    我尝试了所有步骤、但仍未解决。

    如下所示,根本找不到设备....

    此致

    Samer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了解决方案、PC 上的所有 USB 端口都是 USB3和 USB3.1、因此我安装了一个用于 USB2的适配器、该适配器只能与这些端口一起工作

    因此、可能需要更新 XDS 驱动程序以与新的 USB 端口兼容

    此致

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Samer、

    我昨天不在办公室,对此表示歉意。

    感谢您提供情景的结果。 我可以说、我还没有听说过这一点-我在 USB3端口中使用 XDS110探针已有多年没有遇到任何问题。 我使用这些系统的所有系统都是戴尔台式机和笔记本电脑以及 Toshiba 笔记本电脑。

    我想知道是否存在与以前导致 XDS200调试探针问题的相同 USB3 Renesas 芯片组类似的不兼容性。 有关详细信息、请参阅 XDS200页面的疑难解答部分、网址为:
    dev.ti.com/.../

    此致、
    拉斐尔