Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-570LC43
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的朋友:
我将 LAUNCHXL2-570LC43开发套件用于某些应用、在具有 Windows 10的笔记本电脑上、一切都运行良好、 但是、当我尝试将同一电路板与具有相同 CCS 的 PC Windows 7配合使用时、我始终会遇到目标未连接的错误、如下所示
我尝试安装 XDS110驱动程序、并重新安装 CCS、但始终使用相同的程序。
在笔记本电脑上,相同的 CCS 和相同的电路板都能很好地工作!!!!!
当我单击测试连接时、我会获得该输出:
[开始:德州仪器 XDS110 USB 调试探针]
执行以下命令:
%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性
[结果]
---- [打印电路板配置路径名]---------------
C:\Users\ste\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
TI\0\BrdDat\testBoard.dat
---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------
此实用程序已选择100或510类产品。
此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
库构建日期为2019年1月24日。
库构建时间为'14:27:46'。
库软件包版本为'8.0.903.6'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
硬打开控制器时出错。
---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----
此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。
值为'-260'(0xffffffc)。
标题为"SC_ERR_XDS110_open"。
说明如下:
尝试连接到 XDS110失败。
原因可能是以下原因之一或多个:未连接 XDS110、无效
固件更新、XDS110序列号无效或 USB 故障
电缆。 固件和序列号可使用进行更新
xdsdfu 实用程序位于.../ccs_base/common/uscif/xds110中
安装目录。 查看此处的 readme.txt 文件
以了解相关说明。
[结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针]
------------------------
请问您能就这个问题给我一些建议吗?
此致