请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS1227 主题中讨论的其他部件:HALCOGEN、 TMS570LS1224
我需要将引脚 LIN_TX 和 LIN_RX 用作 GPIO。 我 必须读取这两个引脚。 需要遵循什么编程模式?
1) 1)在 HALCoGen 中将引脚 TX 和引脚 RX 模式设置为 GIO
2) 2) 在 HALCoGenset 引脚 TX 和 RX 方向作为读取(清除复选框 DIR)
3) 3)在 HALCoGen 中、TAB 驱动程序、启用 GIO 驱动程序
4) 4) 在我的 CCS 项目中包括"lin.h"
5) 5)在我的 CCS 项目中初始化 gioInit()
6) 6)使用 gioGetBit 读取引脚 LIN TX (linPORT、PIN_LIN_TX)和使用 gioGetBit 读取引脚 LIN RX (linPORT、PIN_LIN_RX)
能否再次检查我的回答是否正确? 我遇到的问题是、我看不到应该从 LIN TX 和 RX 读取的内容
此致