This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:如何将引脚 LIN_RX 和 LIN_TX 读取为 GPIO

Guru**** 2614275 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS1227, TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/777595/tms570ls1227-how-to-read-pins-lin_rx-and-lin_tx-as-gpios

器件型号:TMS570LS1227
主题中讨论的其他部件:HALCOGENTMS570LS1224

我需要将引脚 LIN_TX 和 LIN_RX 用作 GPIO。 我 必须读取这两个引脚。 需要遵循什么编程模式?

1) 1)在 HALCoGen 中将引脚 TX 和引脚 RX 模式设置为 GIO

2) 2) 在 HALCoGenset 引脚 TX 和 RX 方向作为读取(清除复选框 DIR)

3) 3)在 HALCoGen 中、TAB 驱动程序、启用 GIO 驱动程序

4) 4) 在我的 CCS 项目中包括"lin.h"

5) 5)在我的 CCS 项目中初始化 gioInit()

6) 6)使用 gioGetBit 读取引脚 LIN TX (linPORT、PIN_LIN_TX)和使用 gioGetBit 读取引脚 LIN RX (linPORT、PIN_LIN_RX)

能否再次检查我的回答是否正确? 我遇到的问题是、我看不到应该从 LIN TX 和 RX 读取的内容

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    假设您使用的是 TMS570LS12x/11x 开发套件、LINRX 和 LINTX 也连接到 FT2232HL。 这可能是读数错误的原因。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miro、
    感谢您的回复。 实际上、在转到 TMS570LS1227之前、我已经在 TMS570LS12x/11x 开发套件上测试了 LIN TX/RX。
    请听你说
    a)确认我正在将 LIN 正确编程为 GPIO?
    b)如何在 TMS570LS12x/11x 开发套件上将 LIN 测试为 GPIO?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    Hercules TMS570LS12x/11x 开发套件( www.ti.com/.../TMDX570LS12HDK )与板载 TMS570LS1227搭配使用。
    Hercules TMS570LS12x LaunchPad 开发套件( www.ti.com/.../launchxl2-tms57012 )与板载 TMS570LS1224配合使用。
    您的设置看起来正常。
    Hercules TMS570LS12x/11x 开发套件(HDK)上的 SCILIN 端口被连接至 J11和 U27 (FT2232HL)-请见电路原理图( www.ti.com/.../TMDX570LS12HDK -*。zip、此电路具有电路板设计文件包含电路原理图)。
    要将 SCILIN 与 FTDI 芯片隔离、您可以尝试移除 R122和 R123。

    您可以尝试使用 SCI 端口(不是 SCILIN)、但也应设置引脚复用(在 HALCoGen->PINMUX 选项卡中启用 SCI 框)。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我正在使用 TMS570LS12x/11x 开发套件(HDK)。
    如果我移除 R122和 R123会发生什么情况? 它们是否对其他东西有一些副作用?
    我无法使用 SCI 端口。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在 TMS570LS12x/11x 开发套件(HDK)中、LINSCI 端口也用作控制台(UART -> USB)。 如果移除电阻器,您将无法使用此板载电桥(UART->USB)。 但是、您仍然能够使用 SCILIN 端口(GPIO 或 LINSCI)、因为它连接到 J11。 如果您决定再次将 SCILIN 用作 UART --> USB,则可以再次焊接电阻器,也可以使用外部 UART --> USB 适配器。

    此致、
    米罗