This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123BH6ZRB:MLCC 对于电源是否正常?

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/774690/tm4c123bh6zrb-mlcc-ok-for-power-supply

器件型号:TM4C123BH6ZRB
主题中讨论的其他器件:TM4C123

大家好、TI、

在针对电源的 TM4C123的 DS 中、其写入:针对 LDO (表23-12) C LDO 最小值2.5µF 最大值4.0µF

 

4.7µF、Δ Σ MLCC 会太大??

我们不想使用 Murata 的 GCJ188C70J475KE02#。 这是否仍然正常??

 或者是否需要使用 μ 3.3µF

或者大电容的影响是什么? 如果我们使用4.7µF MLCC 会发生什么情况

 

谢谢、此致