请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C123BH6ZRB 主题中讨论的其他器件:TM4C123
大家好、TI、
在针对电源的 TM4C123的 DS 中、其写入:针对 LDO (表23-12) C LDO 最小值2.5µF 最大值4.0µF
4.7µF、Δ Σ MLCC 会太大??
我们不想使用 Murata 的 GCJ188C70J475KE02#。 这是否仍然正常??
或者是否需要使用 μ 3.3µF
或者大电容的影响是什么? 如果我们使用4.7µF MLCC 会发生什么情况
谢谢、此致