This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有 MII 至 MII 通信功能的 TI 控制器

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/774136/ti-controller-with-mii-to-mii-communication

主题中讨论的其他器件:AM3352

大家好、

我正在尝试构建一个项目、其中基于以太网的应用程序(如 TCP/IP)是其中的主要参数之一。 在我的项目设计中、我希望将控制器的 MII 端口连接到以太网交换机 IC 的 MII 端口(用于额外的以太网连接线路)。 因此、如果有人可以建议我使用支持 MII 到 MII 通信的最佳低成本控制器(最大固件支持不基于 RTOS)、如果有任何好的以太网交换机(应该至少有一个铜缆和一个/两个光纤)可用、也可以这样做吗?

基本要求详细信息简介:
支持 MII 到 MII 通信的控制 器(首选:裸机非基于 RTOS 的库)。
2.用于基于 TCP/IP 的应用程序的应用程序堆栈(首选:裸机 非基于 RTOS 的库)。
至少12个具有12位分辨率的内部 ADC 通道。
4.基本接口的示例代码
5.如果可能, 为上述应用程序提供评估板。

谢谢
Aatif Shaikh