大家好、
我正在尝试构建一个项目、其中基于以太网的应用程序(如 TCP/IP)是其中的主要参数之一。 在我的项目设计中、我希望将控制器的 MII 端口连接到以太网交换机 IC 的 MII 端口(用于额外的以太网连接线路)。 因此、如果有人可以建议我使用支持 MII 到 MII 通信的最佳低成本控制器(最大固件支持不基于 RTOS)、如果有任何好的以太网交换机(应该至少有一个铜缆和一个/两个光纤)可用、也可以这样做吗?
基本要求详细信息简介:
支持 MII 到 MII 通信的控制 器(首选:裸机非基于 RTOS 的库)。
2.用于基于 TCP/IP 的应用程序的应用程序堆栈(首选:裸机 非基于 RTOS 的库)。
至少12个具有12位分辨率的内部 ADC 通道。
4.基本接口的示例代码
5.如果可能, 为上述应用程序提供评估板。
谢谢
Aatif Shaikh