This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SW-EK-TM4C1294XL:TM4C1294NCPDT

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/774841/sw-ek-tm4c1294xl-tm4c1294ncpdt

器件型号:SW-EK-TM4C1294XL
主题中讨论的其他器件:Energia
大家好!
我们将 Tiva C 系列 MCU (TM4C1294XL 和 TM4C123GXL)用于 IICDC 2019年的一个项目、但在使用它们实现控制器局域网协议(CAN 协议)时、我们面临着问题。
我已经将 通过 CAN 协议从一个 MCU 发送消息的基本代码附加到另一个 MCU、但问题是、由于从一个 MCU 发送的消息由自己接收、而不是由网络中的其他 MCU 接收、因此没有这样做。 我们也尝试过使用滤波器、但没有任何进展。 如果有任何帮助、我们将不胜感激。
P.S. -此代码适用于 Energia IDE、因此文件扩展名应为".ino"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aditya、

    根据我们的论坛指南、我们在 E2E 论坛上不支持用于 TM4C 的 Energia (请参阅 e2e.ti.com/.../695568上的项目5)。 请将 Energia 问题直接发送至主 Energia 论坛、网址为 :forum.43oh.com/.../

    顺便说一下、确保您具有用于 LaunchPad 的 CAN 收发器、如果您尚未这么做、请考虑此 BoosterPack (如果您可以在库存中找到): store.43oh.com/CAN-Bus-BoosterPack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、我们是否需要为这些模块提供额外的 CAN 收发器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aditya、

    如果您使用的是 LaunchPad、则需要一个 CAN 收发器来连接到 CAN 线路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的快速响应。 您能不能建议我应该使用哪种 CAN 收发器来完成这项工作。

    谢谢你

    Aditya Gupta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aditya、

    在选择 CAN 收发器时、存在电压、速度和隔离要求等系统特定问题。 如果您需要有关此方面的进一步指导、可以将您的要求发布到接口论坛中的专家、他们可以为您提供帮助。 我们在 CAN 收发器选择方面没有专业知识、因为我们专注于支持 TM4C MCU。 以下是接口论坛的链接: e2e.ti.com/.../138