Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SW-EK-TM4C1294XL 主题中讨论的其他器件:Energia
大家好!
我们将 Tiva C 系列 MCU (TM4C1294XL 和 TM4C123GXL)用于 IICDC 2019年的一个项目、但在使用它们实现控制器局域网协议(CAN 协议)时、我们面临着问题。
我已经将 通过 CAN 协议从一个 MCU 发送消息的基本代码附加到另一个 MCU、但问题是、由于从一个 MCU 发送的消息由自己接收、而不是由网络中的其他 MCU 接收、因此没有这样做。 我们也尝试过使用滤波器、但没有任何进展。 如果有任何帮助、我们将不胜感激。
P.S. -此代码适用于 Energia IDE、因此文件扩展名应为".ino"。