工具/软件:Code Composer Studio
我使用 F280049C launchpad 和 controlCARD 进行固件代码测试。
controlCARD (JTAG-XDS100v2)中没有问题。 但 launchpad (cJTAG-XDS110)中有一些模块。
我使用笔记本电脑和台式机。 当我在桌面上使用 CCS 8.3中的"测试连接"时、它会显示"SC_ERR_PATH_Broken "错误。
我的测试程序是:
1.将 Launchpad 连接到笔记本电脑并使用 xdsdfu 命令下载 XDS110固件
> xdsdfu -m
>xdsdfu -f firmware.bin -r
2. CCS8.3中的"测试连接"。 测试结果 显示"JTAG DR Integrity 扫描测试成功"
3. 已将 Launchpad 连接至桌面并 在 CCS8.3中进行了"测试连接"。 测试结果在以下文本后暂停。
4. 几个感应器之后,USB 驱动程序 被重新使用.... 我 想 这是 TM4C129ENCPDT 的初始状态。
5 、少量 senscons 后、JTAG 驱动器再次显示、但测试结果显示"sc_ERR_path_broken "。
在步骤5之后、连接到笔记本电脑时会显示相同的结果。 但它在过程1和2之后显示"JTAG DR Integrity scand-test has succeeded"消息。
我已经测试过其他计算机,它显示了相同的结果... 某些计算机显示成功... 有些计算机显示错误.....
我可以解决这个问题吗?
是否存在此 USB 驱动程序问题?