This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C129ENCPDT:XDS110问题- USB 固件复位?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/773610/ccs-tm4c129encpdt-xds110-problems---usb-firmware-reset

器件型号:TM4C129ENCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

我使用 F280049C launchpad 和 controlCARD 进行固件代码测试。

  controlCARD (JTAG-XDS100v2)中没有问题。 但 launchpad (cJTAG-XDS110)中有一些模块。

我使用笔记本电脑和台式机。 当我在桌面上使用 CCS 8.3中的"测试连接"时、它会显示"SC_ERR_PATH_Broken "错误。

我的测试程序是:

1.将 Launchpad 连接到笔记本电脑并使用 xdsdfu 命令下载 XDS110固件

   > xdsdfu -m

   >xdsdfu -f firmware.bin -r

2. CCS8.3中的"测试连接"。  测试结果 显示"JTAG DR Integrity 扫描测试成功"

3. 已将 Launchpad 连接至桌面并 在 CCS8.3中进行了"测试连接"。   测试结果在以下文本后暂停。

4.  几个感应器之后,USB 驱动程序 被重新使用.... 我 想 这是 TM4C129ENCPDT 的初始状态。

5  、少量 senscons 后、JTAG 驱动器再次显示、但测试结果显示"sc_ERR_path_broken "。

在步骤5之后、连接到笔记本电脑时会显示相同的结果。 但它在过程1和2之后显示"JTAG DR Integrity scand-test has succeeded"消息。

我已经测试过其他计算机,它显示了相同的结果... 某些计算机显示成功... 有些计算机显示错误.....

我可以解决这个问题吗?

是否存在此 USB 驱动程序问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您在不同的计算机上使用相同的硬件并获得不同的结果、则可能是驱动程序问题。 尝试更新驱动程序,并查看该问题是否得到解决。 此外、请确保您已下载 CCS 中的所有更新。

    此致、
    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 我修复了问题。