Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0914
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS0914 你(们)好
我们在26262认证项目中使用 TMS570LS0914。 虽然我相信所有相关的安全机制都可以支持这一点、但认证人员告诉我、我需要向他们提供有关为何选择特定安全机制的具体论据。 这些参数应适用于实际 FIT 的计算以及有关我们打算通过 SM 选择涵盖哪些故障的安全注意事项。 在 Hercules 配置表中、有很多选择要做。 例如、我们将使用 ADC 和 SPI 函数。 对于这些模块、分别提供17个23个 SM。 应该如何争辩选择其中的哪些选项? 有些似乎很明显、而选择其他似乎需要比我目前更深入地了解功能。 请提供一些指导。
谢谢、
BR、Ole