This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0914:用于选择安全机制的参数

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0914

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/772633/tms570ls0914-arguments-for-selecting-safety-mechanisms

器件型号:TMS570LS0914

你(们)好

我们在26262认证项目中使用 TMS570LS0914。 虽然我相信所有相关的安全机制都可以支持这一点、但认证人员告诉我、我需要向他们提供有关为何选择特定安全机制的具体论据。 这些参数应适用于实际 FIT 的计算以及有关我们打算通过 SM 选择涵盖哪些故障的安全注意事项。 在 Hercules 配置表中、有很多选择要做。 例如、我们将使用 ADC 和 SPI 函数。 对于这些模块、分别提供17个23个 SM。 应该如何争辩选择其中的哪些选项? 有些似乎很明显、而选择其他似乎需要比我目前更深入地了解功能。 请提供一些指导。

谢谢、

BR、Ole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ole、

    我假设您可以访问 safeTI 论坛、因为您有 FMEDA 电子表格。 请将与该文档相关的问题发布到 safeTI 论坛: e2eprivate.ti.com/.../default.aspx

    FMEDA 电子表格包含"ISO 26262 - Summary"和"IEC 61508 - Summary"选项卡、这些选项卡显示了选择/删除安全机制对定量分析的影响。 您是否选择使用特定的安全机制取决于您的应用的目标安全完整性水平。

    此致、
    Sunil