This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:执行某些操作后出错;无法刷写器件;

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/771903/ccs-tm4c1294ncpdt-error-after-some-operation-cannot-flash-device

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、  

我们在刷写 MCU TM4C1294ncpdt 时遇到问题、我们在定制电子产品上使用该 MCU。 我使用 xds100v2通过10引脚 JTAG 来刷写器件。 我成功刷写了几次电路板、因为软件仍在测试此电子原型。 当闪存软件正常工作时、但在一段时间后 MCU 拒绝连接到调试探针、并且它会使一切混乱、软件停止正常工作。 在具有多个不同 MCU 芯片的几个不同电路板中重复多次。 现在、这是一个问题、从何处开始搜索原因。 闪存软件是否可能会导致类似的情况?  

这是错误消息:  

连接到目标时出错:(错误-1063 @ 0x0)驱动程序无法识别或不支持设备 ID。 确认器件和调试探针配置正确、或更新器件驱动程序。  

无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、软件可能无意中重新配置了 JTAG 引脚以锁定器件、或者向 EPI 产生了一个读或写请求、从而导致总线停止并阻止 JTAG 连接。 使用 Code Composer 或 UniFlash 的"Debug Port Unlock"功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 这达到了目的。  

    此致、