请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1294NCPDT 主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我们在刷写 MCU TM4C1294ncpdt 时遇到问题、我们在定制电子产品上使用该 MCU。 我使用 xds100v2通过10引脚 JTAG 来刷写器件。 我成功刷写了几次电路板、因为软件仍在测试此电子原型。 当闪存软件正常工作时、但在一段时间后 MCU 拒绝连接到调试探针、并且它会使一切混乱、软件停止正常工作。 在具有多个不同 MCU 芯片的几个不同电路板中重复多次。 现在、这是一个问题、从何处开始搜索原因。 闪存软件是否可能会导致类似的情况?
这是错误消息:
连接到目标时出错:(错误-1063 @ 0x0)驱动程序无法识别或不支持设备 ID。 确认器件和调试探针配置正确、或更新器件驱动程序。
或
无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。