This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TM4C1294稳定 LWIP 堆栈结构

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/771877/tm4c1294ncpdt-tm4c1294-stable-lwip-stack-structure

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EnergiaEK-TM4C1294XL

尊敬的先生:

我们将 TM4C1294用于我们的项目之一。 到目前为止、我们正在使用 Energia 的以太网堆栈。 现在、我们要在当前堆栈上修改/创建一些 API。

我们面临的问题是:1. 该 Energia 堆栈不稳定。 它断开连接。

2.我们需要访问堆栈来修改 API

因此、如果任何人都有用于 IAR/CCS 的稳定堆栈和代码、请为我提供相同的堆栈。

此致。